This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8665:读取和写入寄存器

Guru**** 2803105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1379919/ads8665-read-and-writing-registers

器件型号:ADS8665

工具与软件:

作为测试-我将尝试读取和写入 DATAOUT_CTL_REG 的 PAR_EN 位/字节1的值。 (工作表的第51页-出于某种原因、我不能在此处粘贴图像。

  • 由于我想读取偶数地址(0x10h)、我可以使用读取命令(PG 41)、即01001_xx_<9位地址>_00000000_00000000

  • 9位地址为0x010–因此、要读取该寄存器–我会发送命令:01001 00 0 0001 0000 00000000 (或0x4810 0000)。 当我发送该命令时–ADC 以0x4810 0000进行响应

  • 然后、我尝试将该值写入/更改为1 (所有其他位都保持为0)(即我要将0x08写入此寄存器)

 

  • 在写入偶数地址时–我可以使用半字写入–仅 MS 字节、即11010_01_<9位地址>_<16位数据>

 

  • 根据我在中的理解、我应该发送命令11010 01 0 0001 0000 0000 1000 0000 (或0xD2100800)

但是、发送该写入命令似乎并没有更改返回的值

我的另一个问题是-为什么每次 我启动 SPI 传输时、ADC 都会使用0x99C00000进行响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的提问。 您将仅显示一帧 (/CS 低电平)。 当您在帧 F 中提供读取命令时、应在下一帧(F+1)中提供寄存器读取数据。该命令在 CONVST/CS 信号的上升沿执行。 请在下一帧中显示 SDO、并告知我读数是否正确。 应为8位数据、后跟零。 如果 PAR_EN 为0、则对于寄存器10h 的读数、8位数据也应全为零。

    根据您使用的模式、一个具有32个 SCLK 的帧应该就足够了。 不需要64个 SCLK (除非您是菊花链器件)。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊啊-看起来我误读了数据表。

    我已经将读取分成了两个帧/两个 CS 低电平。

    但是、该写操作似乎无效:

    第一次读取


    写入

    第2次读取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的分享。 我认为问题在于、您使用的是 11010_01_<9位地址>_<16位数据>操作码、它会忽略您的16位数据的 LS 字节。 数据的 MS 字节全为零、因此从技术上讲、写入命令确实可以正常工作、因为写入全为零、这反映在读取命令中。

    请尝试:11010 01 0 0001 0000 0000 1000 0000、即 0xD2100800  (如您的第一条消息所示)。 这将向 PAR_EN 位写入1、并且应在您随后读取0x10h 寄存器时反映出来。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Samiha