This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:HDL 内核

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377622/ads54j60-hdl-core

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件:DAC39J84

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我们之前已经在 AFE79xx 中使用了 Latte/TI JESD 204内核...

目前、我想使用 ADS54Jxx、不知道 HDL 内核是否相同、是否有示例 HDL 参考设计。

最后、介绍了驱动 SPI 编程所使用的软件。

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、任何 JESD ADC 器件均使用相同的 IP 内核。

    遗憾的是、SPI 编程是由我们不再合作的第三方供应商完成的。

    所有 GUI 软件均在 LabVIEW 中开发。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    你好。

    是否有 VHDL/Verilog 硬件设计示例展示如何将 JESD204B/C 内核用于该器件?

    是否有用于 SPI 编程的可转发数据文件和/或常量(甚至是十六进制数)?  我们可以从哪种类型开始举例?

    我们还希望连接到 DAC39J84。  同样的问题、是否有可以转发给我们的 HDL HW 和 SPI 软件设计?   

    我们可以使用某个东西/任何东西作为起点。  谢谢。

    该 LabView GUI 软件可以使用什么?  它叫什么?  它在没有 SPI 软件的情况下工作吗?  可以在 TI 网站上下载它吗?

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为最好是让客户直接与我们联系、以便我们知道他们要做什么。

    是的、SPI GUI 软件位于各个 TI 器件网页上。

    此致、

    Rob