This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3642:ADC3642

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1378071/adc3642-adc3642

器件型号:ADC3642

工具与软件:

再次感谢 TI 支持团队、

几个月以来、我一直在设计中使用这种 ADC、现在刚注意到一个需要特别注意信号延迟的问题。  在查看 ADC 输出时、我观察到大约3-4个时钟的额外延迟、从我预期的信号开始。  在下面的屏幕截图中、我应该会看到 从 Usig1信号的上升沿经过3.5时钟(DDR 到 SDR 转换为2.5时钟+ 1时钟延迟)之后的 da13_0_porta[13:0]上升沿。  而是稍后显示。   

我的配置是启用偏移二进制的 CMOS DDR (寄存器->0x8F=0x02、0x92=0x02和0x24=0x04)。   

我的设置使用 Usig1信号作为触发器、该信号被馈送到 FG。  上述 FG 的输出在这两个信号之间固定为零延迟、并馈送到差分放大器、然后将方波馈送到 ADC。  我只是测量 ADC 输出的延迟、结果不是我预期的那样。  无论如何、我非常感谢您提供任何可以帮助我减少这种延迟的反馈。    

提前感谢、

Paulino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulino、

    您能告诉我们您最初用于验证此延迟的内容吗?

    它是 TI 的 EVM 还是您订购的器件?

    请告知?

    以前使用的器件和当前器件的图片有助于放大这些差异。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    我使用了我自己的板。  该配置是采用二进制补码的默认配置。  在这种格式中、我根据 DS 测量的延迟为1个时钟周期(40ns)。  

    然后、我们发现二进制补码在我们的设计中没有用处、并通过对寄存器0x8F 和0x92 (0x8F=0x92=02)进行编程将格式更改为二进制。  按照0x8F 和0x92中的建议、也启用了寄存器0x24 (0x24=04)中的位 D2 (因此0x24=04)。  但0x24中的位 D2 (DIG BYP)启用了数字功能块、它将自动增加延迟、因此我尝试设置 D2 = 0。 没关系。  是否还有其他寄存器需要我为设置最小延迟而错过?   

    提前感谢、

    Paulino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulino、

    让我更深入地了解这一点。 您可以在寄存器中发送针对 ADC 的日志/写入吗?

    谢谢!

    Rob