This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:3级模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380142/tx7316evm-3-level-mode

器件型号:TX7316EVM

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我一直在尝试使用 GUI 软件驱动 TX7316EVM、但它运行得不好。  
我在三级模式下使用了"快速设置"。 成功观察到1kHz SYNC 信号。 但未观察到4MHz 或5MHz 脉冲。  
I 分别向 J3和 J1施加了±5V 和±10V 的电压。  
已检查手册中所述的故障排除。  
我无法理解将 EVM 重新配置为表1中所示的三级模式。  
因此、我没有更改板上的任何内容。  
这是问题的原因吗?
如果是、是否必须购买"要添加的元件"中显示的额外元件?

请告诉我上述解决方案是否可行或有问题。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要将器件配置为三电平或五电平模式、需要正确设置一个名为 LVL_3Z_5的外部引脚。 在三级模式中打开 GUI 之前、您能否检查电路板上的引脚是否已接地?

    谢谢。此致

    Savyan