This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:读取数据--连接问题?

Guru**** 2751245 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1379891/ads131m08evm-reading-data----connection-issue

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他器件:MSP432E401YADS131M08

工具与软件:

您好!

我能够读取、写入和重新写入任何设置寄存器。 SPI 正常工作(我已经将 EVM 连接到 MSP432E401Y LaunchPad)。 我正在尝试应用函数发生器中的已知信号、

Ve 连接到 J8的+侧(我使用通道7)、函数发生器的 GND 连接到 EVM 和 LaunchPad gnds、并提供给 J8的-。 JP8跳线处于默认位置(中间)。 请参阅随附的图。

我已启用通道7、我可以在时钟寄存器(随附的图像)中看到它。

我没有得到正确的数据输入。 无论我更改输入什么、该值似乎是固定的。 我的跳线和连接设置是否正确? 我甚至将跳线切换到了 JP8 [5-6]、但似乎无法正确读取数据。

谢谢

RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    您的信号是单端双极信号(-100mV~100mV)、因此、 电缆的 GND (也是函数发生器的 GND)应连接到 EVM 的 GND、而不是 EVM 板上 JP 端子块的 GND。 ADS131M08 ADC 始终转换 AIN7P 和 AIN7N 之间的差分信号、ADC 可以直接接受负输入信号、因此您可以将 跳线安装到 J8的引脚5和6、从而将 AIN7N 短接至 GND。  您可以连接函数发生器并 根据以下方框图配置 EVM。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    您能否确认是否能够 在模拟输入为正弦波信号时根据我的连接建议正确地从 ADC 读取转换数据?

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    "你说什么? 但我只是得到一些垃圾一样的值(在我的上一个答复,请看图片画为'3'在它. 在通道7上、您可以看到负十进制值)。 那么我认为可能是寄存器未锁定的问题。 我不知道该怎么办才好。" 我由 MSP LaunchPad 引脚排列的同一3V3电源引脚提供 AVDD 和 DVDD。 流向 AVDD 的较小灌电流是否会成为无法获取数据的问题? 使用万用表进行检查时、两个引脚都有3V3。  我想不出我现在遗漏了什么原因?

    RAM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能会尝试使用 CH0_CFG 寄存器中的 MUX0[1:0]引脚进行测试、将其设置为"正直流测试信号"、并施加 DC 进行测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    除非您的 电路 在恶劣环境中运行、否则不需要锁定寄存器。 我相信您的 SPI 可以正常工作、因为您已经提到过、您可以读取、写入和重新写入任何设置寄存器。

    ADC 在正常运行时不会灌入大量电流。

    我会建议

    1. 使用逻辑分析仪捕获时序 SCLK、DIN、DOUT、/DRDY 和/CS。 检查时序比查看代码要容易得多。
    2. 在内部短接输入、还通过在 CHx_CFG 寄存器中设置 MUX[1:0]来使用正直流测试信号进行测试。
    3. 测量 REFIN 引脚上的电压以检查 VREF 是否正确。

    获得这些信息和结果后、请告诉我。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="13900" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1379891/ads131m08evm-reading-data----connection-issue/5275304 #5275304"]在内部短接输入并通过在 CHx_CFG 寄存器中设置 MUX[1:0]来使用正直流测试信号进行测试。[/QUOT]

    这意味着我应该短接 AIN0P 和 AIN0N、在短接线上提供直流测试信号、设置 mux[1:0]并查看输出?  

    测量 REFIN 引脚上的电压以检查 VREF 是否正确。

    我会的。

    使用逻辑分析仪捕捉时序 SCLK、DIN、DOUT、/DRDY 和/CS。 检查计时比查看代码要简单得多。

    我没有一个。 我将看到我能做什么。

    RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    1.这两项测试:内部输入短路或使用内部正直流测试信号、无需外部导线、两项测试都可以通过 设置 CHx_CFG 寄存器中的 MUX[1:0]位来完成。

    3.  逻辑分析仪是最佳的调试工具。 如果您确实找不到逻辑分析仪、也可以使用示波器。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="13900" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1379891/ads131m08evm-reading-data----connection-issue/5275344 #5275344"]这两项测试:内部输入短或使用内部正直流测试信号、无需外部接线、两项测试均可通过 设置 CHx_CFG 寄存器中的 MUX[1:0]位来完成。[/QUOT]

    只需设置 mux[1:0]即可使该通道具有内部直流输入、我们就会获取 SPI 数据。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我在数据表第26页看到它。 将进行测试并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我的 VREF 为1.183V。 我将 mux[1:0]设置为正直流、在 ch0上、增益0。 我正在获得该值。

    对于增益1、我得到这个。

    两人似乎都是一样的。 数据表中给出、在增益为0时、增益为1的电压为~160mV 和80mV。 除了通道0之外、我想所有其他通道都是无用值。

    如何计算电压? 是(2^24 x 160mV)/DVdd?还是 (2^24 x 160mV)/ Vref?

    我认为我没有得到正确的值。 它不应该是艰难的。 但我不知道会出什么问题。

    RAM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    您提到的"增益0"实际上是增益=1。 要将代码转换为测试电压、可以使用下面的公式。

    LSB*代码=(2.4/GAIN)/(2^24)*代码=((2.4/1)/(2^24))* 1079530=154mV、详细信息请参见8.5.1.9 ADC 转换数据部分、我建议您查看数据表。

    这是针对1.2V 内部基准电压的正确测试电压、 因此您的 ADC 按预期工作。

    其余通道的数据(如您所述的无用值)包括噪声和失调电压、如果 ADC 的这些通道输入悬空、这些数据是正确的。

    BR、

    戴尔