This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:ADS1118IDGSR

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377251/ads1118-ads1118idgsr

器件型号:ADS1118
主题中讨论的其他器件:LMR51450

工具与软件:

您好、先生、

我自己是 Sandeep、

这里、我将使用 LMR51450开关稳压器进行12V 到5VDC 的转换、并将此开关稳压器电源提供给 ADS1118IDGSR、

那么、我们是否可以使用此5VDC 电源通过 RC 缓冲器和铁氧体磁珠组合为 ADC 供电?

我连接开关稳压器和 ADC 的电路、 请验证 这些电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    我将对此进行更深入的了解、下周再见。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    对迟交的答复深表歉意。

    我不太熟悉这里提供的电路、但是只要您为 ADC 的电源提供一个稳定的5V 电压、就应该可以了。

    您是否预计该电源会非常嘈杂?

    数据表第7.5节"电气特性"的表格中提供了电源抑制规格。

    确保不会出现可能在 VDD 引脚上产生高电压的瞬态尖峰、因为如果器件超过数据表中给出的绝对最大电源额定值、这会损坏器件。

    此致、

    天使