This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7028:已标识

Guru**** 2815685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380454/ads7028-idvvd

器件型号:ADS7028

工具与软件:

我的应用需要非常低的工作电流。 ADS7028的数据表告诉我、Iavdd 大约为600uA、每秒采样率呈线性关系。 但它没有提到 Idvdd。

您能告诉我在器件处于自主模式(即无 SPI 通信)时的 Idvdd。 我的功率预算约为100uA。

谢谢

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我可以进一步了解这一点。  您是否已经具有将用于数字电源的计划电压?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模拟和数字的轨电压均为+3.3V。 除非有充分的理由进行更改。

    谢谢

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    如果您希望更大限度减小 该器件的工作电流、是否可以在您的设计中实现1.8V 逻辑?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的、但我想这取决于节省情况。 目前我们使用的是锂电池、只要节能超过调节至1.8V 所需的成本、就值得考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 目前我们还没有任何数据可与您共享。 但是、您可以使用以下信息来帮助估算数字电源电流消耗。 我希望它将远低于您指定的阈值、因为数字电源不会在 大多数情况下驱动数字 IO。



    此致、
    Joel