This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:只能从就绪状态获得 FF82响应

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380870/ads131a04-only-able-to-get-ff82-response-from-ready

器件型号:ADS131A04

工具与软件:

您好、我可以知道我遗漏了什么步骤吗? 我一直在尝试从芯片(FF04)获取 READY 响应、但到目前为止只成功获得 FF82、尽管我已连续发送了两次 NULL 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛。 这是 ADS131A04 ADC 的预期行为、请参阅 [常见问题解答] ADS131A04:READY 响应字。  

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dale、感谢您的快速回复。 我对它进行了研究、并尝试将它发送给没有任何改善。 我目前使用的是 STM32H755ZI 芯片。 我可以知道要发送的背对背帧采用何种特定配置吗?

    我已经尝试以两倍于帧的大小向 ADC 芯片发送和接收数据、因此做到了背靠背。 切换 CS 发送两条连续 SPI 命令并切换 CS。 我尝试的第三种方法是(在发送 SPI 帧前后切换 CS)。 做了两次。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    "你说什么? 您是否仍在第一个帧中接收到0xFF82? 您在第二个帧中接收到的数据是什么?

    您能否在上电后共享第一帧和第二帧的 SPI 时序?

    BR、

    戴尔