This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:AFE 的模拟输入不起作用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1381165/afe5816-analog-input-to-afe-doesn-t-work

器件型号:AFE5816

工具与软件:

大家好

现在、我尝试测试 AFE5816的输出。

这是低功耗模式运行的寄存器设置序列。

01h / 0014h

41h/8000h

42h / 8000h

41h/0000h

42h/0000h

03h/2000h

04h/0001h

00h / 0010h (用于 DTGC 模式)

b6h / 8820h

b5h / 00c0h

此外、我的 adc_clk 具有20MHz 频率。

案例1)测试模式输出

当我写入02h / 0080h 进行 测试和测量 DOUTN 引脚时、结果如下图所示  

输出与所需的输出相同。

但是、当我尝试使用函数发生器生成的垂体正弦波形进行测试时、没有输出信号。

我制作了1MHz 频率、400mVpp 放大、无偏移值正弦波形。 这是在 INP 引脚上测得的波形。

当我使用此正弦波形输入测量 DOUTN 引脚时、没有输出信号、只有噪声信号( 与测试图形输出相比振幅非常低)、其频率与 fclk 相同、如下图所示

我的寄存器设置有什么问题吗? 或者、我是否可以通过测试来解决此问题?

此外、如果 AFE5816器件没有输入、那么 DOUTN 引脚是否始终具有"1"值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这是 AFE 部分电路。 电路有什么问题吗?

    我是否必须使 INP 引脚悬空?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在测试模式(半帧一和半帧零)中,您在20MHz 处看到 DOTn 模式,这是预期的。 这样可以确保 DOUT 引脚正常工作。

    通常会有这样的效果  

    该 DOUT 波形是 N 位(Dn、DN-1、...D1、D0)的数字波形。 您可能看不到任何模式。  

     输入信号摆幅是多少? 您正在编程的增益设置是多少? 使用这两者、您可以估算预期的输出摆幅。 这是由 ADC 采样并为您提供数字化输出. 如果输出摆幅大于 ADC 范围,您可能会在 DOUT 中看到恒定代码。 您可以更改增益/衰减器设置、以将输出摆幅限制在2Vpp 以下。  

    由于这是数字化输出、为什么不使用 FPGA 来分析数据?

    如果没有输入到设备只有噪声将被 ADC 在 AFE 内部采样,你应该是 DOUT 的 LSB 变化在采集的数据的 FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我的问题中有一个错误。

    我现在的主要问题是 INM 引脚悬空。

    在数据表中、INM 必须悬空或通过电容器连接到 GND。

    但我的电路 INM 现在已连接到 GND、如上图中所示。

    我的输入信号摆幅为400mVpp、增益设置为可编程固定增益和40dB 增益。

    我的 FPGA ILA 也无法捕获数字输出。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中显示 INM 有内部10nF 电容连接接地。 提供了外部电容器选项以减少 HPF 转角。 当您将其连接到接地时,将会有一些寄生电容与该10nF 电容并联。 因此 HPF 转角不会有太大变化。

    摆幅为400mVpp、增益为40dB (即增益为100)。 这肯定会使输出饱和。 您能否降低增益以便输出将低于2V 并尝试一下?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会尝试你建议的方法并分享结果。