This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE10004:AFE10004的最大输出电压和最小输出电压

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE10004, AFE20408, AMC7908

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1381451/afe10004-maximum-output-voltage-and-minimum-output-voltage-of-afe10004

器件型号:AFE10004
Thread 中讨论的其他器件: AFE20408AMC7908

工具与软件:

嗨、团队:

AFE10004的最大输出电压和最小输出电压是多少? 我假设最大输出电压为5.5V、最小输出电压为-10V。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yamamoto-San:

    Erin 将在他们明天回到办公室时进行审查并提供回复。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好!

    感谢您的答复。 我期待得到答复。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    AFE10004只能在正或负输出范围内工作。  这意味着所有通道都可以在正5.5V 范围内、或者所有通道都可以在-10V 范围内。   

    如果您的应用需要混合使用 LDMOS 和 GaN/GaA 器件、请考虑使用支持混合电源模式的 AFE20408。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    感谢您的答复。 我不知道所有 DAC 输出通道都只为正或仅为负。 我的客户希望拥有 DAC 输出为正10V 和负10V 范围的器件。 我们是否有这样的设备?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    您是否专门在寻找 PA 偏置控制器? 如果是、请查看 AFE20408。 此器件有8个输出。 4个输出可以在+10V 的电压下运行、其他4个输出可以在-10V 的电压下运行。  此外、我们未来的器件 AMC7908适用于5G PA 偏置商业应用。 您可以在今年晚些时候发布时查看这款器件。

    谢谢!
    Erin