This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:DAC 无法识别 TI IP 的 K 符号

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1381112/dac39j84-k-symbols-from-ti-ip-are-not-recognized-by-dac

器件型号:DAC39J84

工具与软件:

您好!

我们面临一个问题、DAC39J84似乎无法识别来自 TI JESD IP 内核的 K 符号。

以下是我们在 TI GUI 中看到的内容:

DAC 所有寄存器的值如下:

e2e.ti.com/.../dac39j84.cfg

在 Vivado 逻辑分析仪中、我们看到以下情况:

SYNC 是"闪烁"(从低电平到高电平再回来)-这一切看起来都像是接收器(DAC)未识别到 bcbcbcbcbcbcbcbc 字符串(K 符号)。

我们的 SYSREF 为3906250Hz。DAC 基准时钟为1GHz。 我们的 SYSREF 以连续模式脉冲、因为我们的时钟芯片以"无限模式"提供。

以下是 Vivado 硬件分析仪中的 SYSREF:

我们使用 此复选框"播放"。 当选中所有复选框时、SYNC 将 从1脉冲到0、然后返回。  看起来 DAC 检测到了很多错误、并且根据该 窗口、 正在尝试 重复同步。

我们所需的通道速率为10Gbps (我们位于同一电路板上的 ADC 在此速度下运行良好)

我们的写入顺序如下:

e2e.ti.com/.../DAC39J84_5F00_write_5F00_sequence.txt

我们相信已根据数据表正确完成这些设置。 然而、由于 DAC 似乎无法识别 K 符号、它无法通过 CGS 级。

我们期待您的支持

谢谢!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们看到的错误似乎会导致 JESD IP 内核持续重新同步。 一旦我们对 DAC 寄存器进行编程、然后清除了我们开始看到 DAC 输出的所有错误。