This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:不同电压下不同温度下的增益误差

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1381635/tla2528-gain-error-over-temperature-at-different-voltages

器件型号:TLA2528

工具与软件:

大家好!
该问题的具体目标是 AVDD@3V 时其增益误差。 该图表明、在 AVDD@5V 的温度范围内、幅度较大、为0.25FSR、规格为 典型值+/- 0.05FSR。 我们可以进一步了解如何使用 AVDD@3V 来影响增益误差吗、它是转置还是与图10数字成比例、以及 曲线值是否稳定到足以 补偿软件中的误差。
我们正在尝试获得尽可能最佳的准确度、低于3mV (12位 ADC 的4LSB 或 FSR 3V 的0.1%ADC)。
如果您有任何建议或建议可以帮助我们找到答案、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    遗憾的是、这是图表中的一个误差。 看起来增益误差图的 y 轴在小数点后缺失0、因此图上的0.2实际值是0.02、0.6应该是0.06。 电气特性表是正确的。 然后、此器件应该能够满足您的精度要求。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    感谢快速回答。

    我们能否获得包含此信息的官方勘误表或数据表? 由于这些数据、我们目前正在挑选出组件。  

    温度变化时的图形是否也会出现此误差?  

    此致、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    是的、看起来该误差仅适用于图10和图12。

    我们目前不提供数据表的归档勘误表、但我们会设法在数据表的下一修订版中纠正这些勘误表。 如果您有其他需要澄清的事情、请随时与我们联系、我可以为您进行研究。 我已经向系统团队传达了这一不一致性、以便在下一个版本中进行更正。

    此致、
    Joel