This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:在流模式下是否可以使用 CRC?

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1381839/dac81416-is-it-possible-to-use-crc-while-in-streaming-mode

器件型号:DAC81416

工具与软件:

图8.4显示了用于流的串行通信模式。 在该寄存器中、附加的16位值直接跟随正常的24位通信帧之后。 如果启用了 CRC、这是 CRC 将进入32位通信帧的位置。 数据表未提供有关这些设置如何协同工作的任何信息。

将 CRC-EN 和 STR-EN 组合在一起的行为是什么? 是否可以将 CRC 用于错误检查流式传输值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gideon:

     

    是、在 该设备的蒸汽模式操作中、同时支持 CRC-EN 和 STR-EN。  在流模式下、会在每个数据包的末尾填充 CRC。 DUT 接受 CRC 故障前的所有数据包、DUT 拒绝 CRC 故障后的所有数据包。

     

    谢谢!

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!