This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45:更改了地址为0x0C 和0x0D 的寄存器的说明建议

Guru**** 2518130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380849/adc34j45-change-proposal-for-the-description-of-the-registers-with-addresses-0x0c-and-0x0d

器件型号:ADC34J45

工具与软件:

数据表指出地址0x0C 和0x0D 处的寄存器为测试模式。。。 但是、这是增益设置。 我想这个错误发生在编写说明的过程中、复制先前的章节而不是完全改变内容。 我建议修改如下:

谢谢

Goran 发言

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goran:

    感谢您提醒我们注意这一点、我们将在下一轮数据表更新中进行更新。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    非常感谢。

    谢谢

    Goran 发言