This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834EVM:IDE

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836EVM, AMC7834EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377937/amc7834evm-ide

器件型号:AMC7834EVM
主题中讨论的其他器件:AMC7836EVM

工具与软件:

我遇到与下面所述完全相同的问题、但在 Windows 11 Pro 中:
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838988/amc7834evm-evm-issue-with-windows10

请提供任何帮助。 如果 IDE 继续出现故障、我将无法购买将来的产品。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否仅发生在一台或多台计算机上?

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    该问题以完全相同的方式在多台计算机上发生。 我还没有看到它能在我们测试过的单台 Windows 11 PC 上工作。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我的计算机运行的是 Windows 11 Pro、能够下载 GUI、重新启动 PC、然后成功启动 GUI (在仿真模式下)。

    安装后是否已重新启动 PC? 您是否能够在仿真模式下断开 EVM 并启动 GUI?

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    在重新启动 PC 后、我再次尝试启动应用程序、但没有效果。 尽管我没有尝试打开该文件,但它仍然无法尝试打开 Main.vi。 我只是尝试打开应用程序以创建新项目、但无法越过下图中间的黑色和红色框。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    由于这会在多台 PC 上发生、我可能怀疑防火墙或其他程序阻止了 GUI 加载。

    您是否能够禁用防火墙并重试 GUI?

    如果这样不起作用、您能否使用 CMD 来检查 GUI 未运行时使用的端口。
    您可以作为管理员打开 CMD、然后运行 netstat -a -b  并查找是否正在使用端口6640。

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    我的防火墙已禁用、仍然没有变化。 查看我的 netstat 命令列表后、在关闭 GUI 时、没有端口6640正在使用的迹象。

    谢谢!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您能否尝试使用其他软件工具来查看它们是否至少打开了? 例如、请为 AMC7836EVM 安装 GUI。  这会对你的团队开放吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    AMC7836EVM GUI 软件完美打开。 这两个软件中的启动过程是否有区别? AMC7834EVM GUI 仍无法正常工作且无法打开。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    该小组 正在 进一步研究这一问题、并将 很快作出答复。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您能否尝试本主题中前几篇文章中详细介绍的步骤?

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688006/amc7834evm-amc7834evm