This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298ECGFE-PDK -获取有效 ECG 信号-未检测来自电极的信号。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1381420/ads1298ecgfe-pdk-ads1298ecgfe-pdk---acquiring-valid-ecg-signal---signal-from-electrode-not-detected

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK

工具与软件:

您好!  

我正在尝试从 ADS1298ECGFE-PDK 开发板获取信号。 不幸的是、在 ECG 显示屏和示波器的人工和实时患者上、相关应用软件中出现直线。   

正确地继续生成内部方波。 然而在选择通道输入:正常电极后、我只获得水平线。 如何进行测试?

此致

E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E:  

    感谢您发帖。

    听起来 ECG 通道正在饱和到正或负满量程。 如果内部方波运行良好、则 ADC 基准电压必须正确。 我建议尝试减小 PGA 增益并重新检查与信号源的连接。 切记要共享接地连接并将输入信号转换为接近1/2 Vs (提示:您可以为此使用 RLD 放大器输出)。

    您可以在下面的 BIOFAQ 页面上找到其他有用的建议。

    指向 BIOFAQ 主页的链接

    此致、

    Ryan