This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600:ADC12QJ1600

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1369583/adc12qj1600-adc12qj1600

器件型号:ADC12QJ1600

工具与软件:

您好!

在我们的设计中、我们会将8个 ADC12QJ1600路由到连接到 MPSoC FPGA 的 FMC 和 FMC+连接器。

有关 JESD204 IP 的问题:

1.能否将 ADC 通道0映射到通道3 (使用 JMODE8)到 FPGA 四路串行器/解串器 RX0到 RX3、以便 Lane0连接到 RX3、依此类推?

2.能否将 ADC 通道_P 映射到 FPGA RX _N 并将通道_N 映射到 FPGA RX _P? 即跨越_P 和_N 连接。

3.在 TI 提供的 JESD204 IP 中、我该如何说明 ADC 通道到 FPGA 串行器/解串器通道的物理映射?

感谢快速响应  

Giora  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    是的、可以将任何 ADC 通道映射到任何 FPGA 通道、并反转从 ADC 到 FPGA 的通道、所有这些都由 TI JESD IP 来完成。 您能否分享一些有关您如何使用 TI JESD IP 的详细信息、主要是使用自定义参考设计还是仅使用 IP 内核?

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 大家好  

    是的、我可以共享您需要的任何数据

    在使用 PCB 进行生产之前、我必须确保这方面不会出现任何错误。

    我们使用的是 TI JESD IP、而不是定制参考。  

    我看到、在 IP 目录中、"jesd_link_params.vh"将配置上述全部功能。  

    仅需要可靠确认即可。  

    提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    我看到、我们通常会提供定制参考设计、以便与 IP 配合使用来简化设计、从而帮助加快您的设计速度。

    如果您可以提供以下信息、我可以为您创建适用于您的预期工作模式的定制设计。

    理想的 JMODE:根据您上一个问题、这个是8

    所需的 FPGA 开发套件:是 TI 采集卡还是标准 Xilinx 开发套件。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我们遇到了 在子承包商侧连接到 XCZU19EG-1FFVC1760的8 ADC12JQ1600实施问题。  

    如果您能查看引脚映射(ADC 到 FPGA (GTH/Gty))并让我们知道这是可行的、会很有帮助。  

    我们希望在 JMODE8 (即64/66 4个通道的最大速率12.375gbps =最大值。 1GHz @ 12位的采样频率)。  

    非常适合我们的是、将为我们提供用于预期电路板连接的定制 TI IP。  

    请参阅随附的 XLS 电子表格、其中包含通道到通道的映射。

    同样、该器件不是 AMD/Xilinx EVK、而是第三方(iWave) SOM、我们将其连接到它们的 EVK FMC 和 FMC+连接器。  

    总的来说、非常感谢任何建议/建议。  

    提前感谢

     e2e.ti.com/.../MakaluOptic_5F00_ADC12JQ1600_5F00_SIGNAL_5F00_MAPPING.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    这听起来有点复杂、我会离线联系您进行跟进。  

    谢谢!

    Eric