This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600:ADC12QJ1600

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82864A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1381426/adc12qj1600-adc12qj1600

器件型号:ADC12QJ1600
主题中讨论的其他器件:TPSM82864A

工具与软件:

您好!

在您正在使用的 EVM - ADC12JQ1600 EVM 中、您将用于直流/直流转换-    TPS2652268器件从5V 转换为2.2V、1.4V 和1.1V。

我们是否可以改用 X3 TPSM82864A?

此致、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    这样做的原因是使用降压转换器从常见的12V 输入切换到 适当的电平、确保 LDO 上出现正确的压降、从而更大限度地提高 LDO 的 PSRR。

    您不必如此、我们这样做是为了简化我们的 EVM 电源树。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    谢谢。