This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5444-ADS5444:EP:EP

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1379962/ads5444-ep-ads5444-ep

器件型号:ADS5444-ADS5444 EP

工具与软件:

为了降低功耗、我想在不使用 ADC 时对其进行电源门控。 我可以禁用 ADS5444-V EP 的5V 模拟电源、但保持启用数字电源域(3.3V)而不损坏器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    是的、没有问题。

    此致、

    Rob