This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:查询 AD7730BRUZ 的替代产品建议

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380730/ads1261-inquiry-for-recommendation-of-replacement-product-for-ad7730bruz

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS1235

工具与软件:

您好、TI 专家。

我们的客户目前正在使用 AD7730BRUZ (ADI)、并对更换产品有疑问。

在 TI 交叉参考中搜索了 ADS1261BIRHBR、但我不确定它是否是最合适的器件。

您是否可以推荐具有相同规格的合适替代产品?

请检查。 谢谢

[AD7730BRUZ (ADI)_数据表]

e2e.ti.com/.../AD7730BRUZ-_2800_ADI_29005F00_datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    我们还 可以考虑使用 ADS1235。 它的规格与 AD7730相似,但没有达到250的增益。 这是您的客户的要求吗?  

    此致、
    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh

    建议客户将 ADS1261和 ADS1235作为替代产品、但客户表示引脚对引脚会更好、并且希望增益规格最高可达250。

    检查后、似乎没有 AD7730 (ADI)和引脚对引脚产品可用。
    虽然不是引脚对引脚兼容、但是否有具有等效规格的器件增益规格高达250?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    尽管 ADS1261没有增益设置为250、但在较高的数据速率下具有明显更好的噪声性能。 如果您查看 ADS1261数据表第24页的噪声表和 AD7730数据表第10页的噪声表、您会发现我们的 RMS 噪声和有效分辨率更好。  

    目前我们没有任何可以实现250增益的器件。  

    此致、

    Josh