This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:DAC80501

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382170/dac80501-dac80501

器件型号:DAC80501

工具与软件:

尊敬的 SIRs:

我们想在我们正在设计的测试系统中使用3个 DAC80502-01-EVM。 为了连接 DAC80502-01-EVM 电路板、我们需要设计一个带有插座的主板、以便直接连接 SPI 和电压电源接头。

为了实现更好的设计、我们需要将 PCB 文档作为 Gerber 文件来提取头文件位置信息。 有可能得到它们吗?

此致

Pietro Centoletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pietro、

    请注意、根据 TI 的政策、您不应在测试或成品系统中使用 EVM:

    "EVM 仅供产品或软件开发人员用于开展旨在促进 TI 半导体产品的可行性评估、实验或科学分析的调研工作。 EVM 并不具有直接功能、也并非成品。 不得直接或间接地将 EVM 组装为成品的部件或组件。"

    如果您想在简单评估之外的范围内使用它们、我会建议您自行制作电路板。 不过、如果您想继续使用 EVM、我可以为您提供光绘文件。 请告诉我您想做什么。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    我们不使用这些板实现成品。 该测试系统仅供内部使用、并将用于测试和表征我们的系统。 因此、我们不违反 TI 政策、也不想销售插入了 EVM 板的成品。 因此、您现在可以评估这是否在 TI 政策的范围内、并决定我们是否可以访问我所请求的信息。

    此致

    Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pietro:

    这应该很好。 请参见随附的 Gerber 文件 zip 文件。 我是董事会的创建者,所以让我知道,如果你有任何麻烦或需要其他东西。

    e2e.ti.com/.../DAC80502_5F00_01EVM_5F00_Gerber_5F00_NCdrills_5F00_IPC.zip

    谢谢!
    Erin