This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:I2C:标准模式

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382034/ads1015-i2c-standard-mode

器件型号:ADS1015

工具与软件:

嗨、团队:

I2C 时序特性  仅在快速模式和高速模式下指定。

使用标准模式时、时序规格是否符合 I2C 标准?

例如、快速模式的上升时间指定为300ns (max)。 当 SCL 运行频率低于100kHz 时、即使上升时间小于1000ns、ADS1015也是否可以正常工作?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota-San、您好!  

    过去曾提出过这样一个问题: ADS1013:标准模式中的 ADS1013/I2C 规范-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛。  

    "ADS1015与 I2C 兼容、但并不完全符合所有规格。 他们做出了折衷、使得它也能够与 SMBus 规范兼容。

    我要注意的是 ADS1015的另一种异常规格是最低 SCLK 时钟频率为10kHz。"

    此致!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。 我知道该线程、但尚不清楚标准模式是否受支持。

    ADS1015不能保证标准模式的运行?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota-San、您好!  

    ADS1015将以 I2C 标准模式运行、但不能以低于10kHz 的 SCLK 频率运行。

    因此、ADS1015的最小频率为10kHz、而 I2C 标准没有。  

    此致!  

    Andrew