This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45EVM:TI ADC3xJxx_160MSPS_Operation_LMK_Settings.cfg 的 ADC34J45EVM 配置文件使用数据表中不包含的地址0x70A

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC34J45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1379317/adc34j45evm-adc34j45evm-configuration-file-of-ti-adc3xjxx_160msps_operation_lmk_settings-cfg-uses-address-0x70a-which-is-not-in-the-datasheet

器件型号:ADC34J45EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828ADC34J45

工具与软件:

TI 配置文件中的最后一行访问地址0x70A:

ADC34Jxx
...
0x70A 0x00

该地址有什么作用? TI 的人能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能对此发表评论吗? 这是最后一个打开点、我可以关闭该原型设计工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goran:

    我正在与我们的设计人员核实这一点。 我从他们那里听到的,他们会回来的。 如果您可以接受、您是否能够看到从配置中移除此项会以任何方式影响 ADC? 明天我将尝试查看一些旧文件/笔记、看看是否有任何内容。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goran:

    该位禁用 sysref 缓冲器并保留在 GUI 中以用于高级用途。 您可以将该位写为0x00或完全省略写操作、因为上电复位值也是0x00、这样可以实现 sysref 功能。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    "sysref 缓冲器"或这些缓冲器? 我没有找到连接了 sysref 信号的缓冲区。 您能给我展示一下它在哪里吗?

    谢谢

    Goran 发言

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goran:

    这是器件内部的情况。 该寄存器应保留为0x00。  

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LMK04828内部有什么? 数据表中未记录此类地址。

    谢谢

    Goran 发言

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goran

    这在 ADC 中。 ADC 必须缓冲所有内部块的输入 sysref 以使一切内容正确对齐。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC34J45的数据表未描述此类寄存器。 在哪里可以找到有关他的隐藏注册的信息? 是否有更多这样的寄存器未进行记录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goran

    这不会公开、因为它不是要修改的。 这是所有串行器件的标准要求

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我接受这个作为解决方案、因为它应该在一个加电复位后没问题... 如果 ADC 显示混乱、则需要下电上电。
    这意味着、我将要求为我们正在开发的 ADC 硬件提供电源控制功能。