This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45EVM:原理图和 PCB 中的 T10不是预期的功能。

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1379768/adc34j45evm-t10-in-schematic-and-pcb-has-not-the-intended-functionality

器件型号:ADC34J45EVM

工具与软件:

用于外部参考时钟的 T10的用途如下:

不过、您焊接的是 Minicircuit 器件 TC1-1-13M+

具有以下连接:

为了获得原理图中所示的功能、必须转动变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goran:

    这是平衡-非平衡变压器、而不是变压器。 该电容器按预期使用由于引脚排列正确、只是原理图符号上的线圈错误、看起来像传统变压器。 平衡-非平衡变压器可为下游 P/N 信号提供更好的负载平衡。 信号都在平衡-非平衡变压器端接电阻器之后进行交流耦合、因此该原理图没有问题。

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    当我将无直流10 MHz 参考时钟连接到 J10、并将2个 PP007-WR 类型的 LeCroy 探头连接到 LeCroy WavePro 735ZI-A-示波器并测量电阻 R85的 P 和 N 时、请参阅:

    信号发生移位->相位误差、振幅大约减半->振幅误差。 您是否同意这是某种程度上的错误?

    当您修复变压器的原理图并将其替换为平衡-非平衡变压器时... 您是否还可以修复原理图型电阻器但配备了0.1uF 电容器的电容器 R73和 R80? 这是为了清楚起见。 当电阻器的值为100nF 时,人们往往会感到困惑:-)

    然后电阻 R40的值非常低、我们无法锁定10 MHz 上的 PLL1。。。 我们只需移除电阻器即可使 PLL1锁定。

    谢谢

    Goran 发言

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goran

    是的、对于相位和振幅不平衡而言、这似乎有点极端。 我认为我们不会很快更新原理图、但我已经注意到原理图更改请求、并且在重做电路板时/何时会实现这些更改。 您还可以通过取消填充 R85、C72并填充 R81、R46和 C33、使用单端交流耦合输入驱动 LMK。 这是我在新电路板设计中执行的操作、如下所示。 CLKin1输入来自 SMA 输入、在命中下面的 CLKIN1_P 网络之前会进行交流耦合。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    您的 PLL1是否在未移除 R40的情况下锁定???? 我会很惊讶。 请注意:如果 PLL1不锁定、而是将 VCO 驱动到极端频率(VCO 输入基本上是3.3V)、则 PLL2会将这个错误频率相乘、您的 ADC 将不会在预期的速率下运行、而是使用一个错误的速率。

    谢谢
    Goran 发言

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goran:

    否、除非它被移除、否则 PLL 不会锁定此电路板。 24Ω 过于排斥上拉、甚至不需要。 对于 LMK048xx 器件、 PLL1将提供电荷泵电流以锁定 VCXO。 我不知道10 yrs 之前是如何设计此 EVM 的、但我怀疑它本应该是占位符、而 BOM 中错误地显示需要安装此电阻器。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    我想知道通过帮助客户遇到已知错误、在客户方面和 TI 支持方面会消耗多少时间... 移除 R40对我们大家来说可能会更简单... 而不是在10年内管理误差。

    谢谢
    Goran 发言