This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:HSDCP v4.10的固件文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE5818EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1381035/afe5818evm-firmware-file-for-hsdcp-v4-10

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5818TSW14J57EVM

工具与软件:

您好、很遗憾、我找不到 AFE5818固件附带的高速数据转换器专业版。 您可以将我引导至下载站点、下载 AFE5818EVM 所需的.rbf 文件吗? 或者通过电子邮件向我发送所需的固件? 通过这种方式、我可以手动将其添加到我工作中的 HSDCP 版本。 该工具将会非常有用。 在以前的论坛问题中找到的所有链接似乎不再起作用。 可能是由于产品停产。  

再次感谢您的帮助。

贝斯特、本杰明·苏特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过从 TI 网站安装 hsdcpro?   

    www.ti.com/.../DATACONVERTERPRO-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    非常感谢您的答复。 是的、这是我所做的。 但是、对于 hsdcpro v5.2、AFE5818未在"Firmware"下拉菜单中列出。 另外、如果您检查 hsdcpro v5.2的支持产品和硬件、则不会列出 AFE5818和 TSW1400EVM。

    我的学生在六个月前下载了 hsdcppro v4.0、此时更新了"firmware"下拉菜单中的 AFE5818。 但现在这种情况已不再出现(至少当我现在重新下载 hsdcpro v4.0时)。 这就是为什么我想知道我是否可以在某个位置下载包含 AFE5818固件的文件、或者 TI 是否可能提供 AFE5818固件、因为它与 hsdcpro v4.0兼容(我们之前已经使用过)。

    我猜、由于 TI 已停止提供 TSW1400EVM、该固件不再包含
    (来自 TI 网站:TSW1400EVM (已停产)在使用 AFE5818EVM 进行评估时必须用于开发。 除非您已经拥有 TSW1400EVM、否则请勿购买 AFE5818EVM。)

    是否有与 AFE5818EVM 和 TSW1400EVM 设置兼容的替代固件? 可能还需要适用于 TSW14J57EVM 的固件? 我认为这是 TSW1400EVM 的替换板、但我不确定。

    任何帮助都非常感谢。 非常感谢您投入宝贵的时间给予帮助。

    贝斯特、本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、我很愚蠢。 找到 hsdcpro v4.1、它将 AFE5815EVM 列为支持的产品。 我将尝试下载该文件、如果一切正常、则会将问题标记为已解决。 :)

    https://www.ti.com/tool/AFE5818EVM?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware#description

    再次感谢您投入宝贵的时间给予帮助。

    贝斯特、本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以快速更新... 遗憾的是、即使下载列为支持 AFE5818EVM 的 hsdcpro v4.1时、固件下拉菜单中的 AFE5818选项也不再包含。 我回到正方形1。 :')

    那么、我的问题是、是否有与 AFE5818兼容的替代固件、或者是否还有其他获取所需固件的可能性?

    非常感谢您的任何帮助。 非常感谢您投入宝贵的时间给予帮助。

    祝你一切顺利、本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 hsdcppro 后,您需要在系统中安装设备 GUI。 然后可以在下拉列表中看到器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 非常感谢。 我将尽快尝试此步骤、如果可行、请将问题标记为已解决。

    再次感谢你们:)