This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:ADS8634

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1381661/ads8634-ads8634

器件型号:ADS8634

工具与软件:

早上好!

当我使用 ADS8634将0V 至5V 的输入范围转换为5V 时、我是否可以将 HVSS 连接到 AGND?

如果我看一下数据表中报告的测试条件10V <=(HVDD-HVSS)<= 30、似乎是不可能的。

另一方面、给定的电源要求条件似乎允许这样做。

我应该相信谁?

非常感谢!

此致

Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  请注意第5页顶部的电源要求。  HVSS 的最小值为0V、因此您可以将 HVSS 接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢!

    祝您度过美好的一天!

    Daniele