This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:关于 TSW1400EVM 正常工作电流的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380956/afe58jd48evm-questions-about-the-tsw1400evm-normal-operating-current

器件型号:AFE58JD48EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:
我之前使用的是 TI 的 AFE58JD48EVM 和 TSW1400EVM、但始终报告了错误错误5000、该问题尚未解决。 TI 工程师将他们的测试视频和图片发送给了我、如下所示

在这张图片中、我注意到 TSW1400EVM 具有1.24A 的电源电流、AFE58JD48EVM 具有大约1A 的电源电流

但在本例中、TSW1400EVM 仅消耗0.38A、如下所示

AFE58JD48EVM 的电流约为1.25A、如下所示

我问、是否是这个当前问题导致了工作不正常? 正常工作电流应该是多少? 或者是因为有损坏导致电流断开的原因吗?

谢谢

Bi Zelin.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上电时、 TSW1400EVM 仅耗时0.4A。 但在配置器件并计时后、TSW1400EVM 中的许多 LED 将点亮、且电流也超过1A。 您是否可以通过使用快速设置来配置 AFE58JD48EVM 来尝试此操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sachin

    我想问您如何使用快速设置来配置 AFE58JD48EVM? 我之前的错误可能导致了错误5000、但我按照 TI 工程师发送给我的三个视频的顺序、仍然得到了错误5000。

    谢谢  

    Bi Zelin.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这与视频中的步骤相同。 您可以使用 GUI 中的按钮和 SELECT ADC 快速设置进行重置和初始化,以选择模式和捕获。