This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:Vref 设计

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, OPA350, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382078/ads1256-vref-designing

器件型号:ADS1256
主题中讨论的其他器件: REF5025OPA350、REF6025、 ADS1261

工具与软件:

尊敬的团队:

希望大家都做得很好。

我目前使用的是数据转换器系列。 为此、我选择了 ADS1256作为我的 ADC。

通过参考数据表、我可以清楚地了解大多数要点、但我在 Vref 部分有疑问。

由于 ADS1256具有外部2.5V 基准输入、因此有多少种方法可用于提供外部电压。 请检查以下问题:

1.如果我直接为 ADS1256提供2.5V 基准电压会怎么样?

2.是否需要像 REF5025那样使用外部基准 IC?

3. ADS1256的推荐电路设计是什么? 如果可能、任何人都可以从 TINA 共享仿真文件吗?

请检查一下、让我知道。

请随时提出问题。

希望很快收到您的回复。

谢谢、此致、

Mr. Prajwal P. Bhuse.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prajwal Bhuse:

    以下是您的问题的答案:

    [报价用户 id="603005" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382078/ads1256-vref-designing ]如果我直接给 ADS1256以2.5伏作为参考怎么办?

    是、这是合理的、因为2.5V 是 ADC 所需的标称电压基准、并且在数据表中指定

    [quote userid="603005" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382078/ads1256-vref-designing 是否必须使用 REF5025这样的外部基准 IC?

    这取决于具体应用。  然而、基准 IC 很常见、因为这是高分辨率 ADC、因此如果您使用便宜的基准电路、您可能会获得非常差的性能

    [报价 userid="603005" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382078/ads1256-vref-designing ] ADS1256的推荐电路设计是什么? 如果可能、任何人都可以从 TINA 共享仿真文件吗?[/QUOT]

    数据表中提供了使用 REF5025和 OPA350作为缓冲器的推荐电路。 我们还具有缓冲基准 IC (例如 REF6025)、其中包含器件中的缓冲器。 除无源器件之外、可将 REF6025直接连接到 ADS1256

    您还可以考虑使用 ADS1261、它是 ADS1256的下一代版本。 ADS1261包含内部基准电压、因此与 ADS1256相比、其设计会更简单一些

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的答复。

    我将检查此内容、然后会联系您进行进一步的查询。

    谢谢、此致、
    Mr. Prajwal P. Bhuse.