This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101:DAC121S101 --需要 SPI 接口详细信息

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382477/dac121s101-dac121s101----spi-interface-details-needed

器件型号:DAC121S101

工具与软件:

您好、

我在 DS 中找不到 SCLK 和 DIN (MOSI)信号之间 SPI 接口关系的任何波形。

我能否确认芯片运行哪种 SPI 模式、或者看到一些波形显示时钟和数据的空闲状态?

从数据表"8.5.1串行接口"中的文本来看、它似乎可以是 SPI 模式3、但我希望确定、因为我需要将它连接到不同的微控制器。

此致

伯恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernt:

    SCLK 可以在高电平或低电平下处于空闲状态。 DAC 数据在下降沿被捕捉、因此必须由控制器在上升沿移出。 通常、这是 SPI 模式1或2。

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您提供这些信息。

    谢谢

    伯恩特