This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:无法与设备通信

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380034/ads7953-unable-to-communicate-with-device

器件型号:ADS7953

工具与软件:

我尝试使用带有 mibspi 的 RM57Lx 微控制器在手动模式下与 ADS7953进行通信。 但是、我似乎只是对 SDO 说些无用的值。 我的波特率为1000kHz

我已附加了信号图像、第一帧用于唤醒器件、随后的每组(3个  )帧用于从特定寄存器读取(0-15)。   

非常感谢您提供任何建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    您是否能够将逻辑捕获导出为.Sal 文件并将其包含在此处?  如果是的话、我可以从启动的整个设置过程中看一下。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Session-0.sal.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的耐心。 我想问你为什么要发送所有的第一帧? 我认为器件不需要这样、我想知道它是否未将器件置于未知的运行条件下。 您是否尝试过没有第一帧的相同序列? SDI 帧中的位5为5将使器件处于断电状态、因此如果其他位为高电平、则可能不会考虑其他位。

    此致、
    Joel