This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4145:关于串行寄存器读取

Guru**** 2694635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1381361/ads4145-about-serial-register-readout

器件型号:ADS4145

工具与软件:

您好!

请告诉我从寄存器读取数据时的时序规格。
哪个边沿是数据输出边沿? (上升/下降)
从该边沿到确认数据输出需要多长时间? (最大 TCO /最小 TCO)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表中的第18页图5、并参阅时序图。  

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答。
    我了解到数据表中的图5是用于编写的时序规格。
    (图5是针对 SDATA、而不是 OVR_SDOUT。)
    理解这也适用于读取数据是否正确?
    如果我将 SDATA 替换为 OVR_SDOUT、以下理解是否正确?
    ・数据输出沿是下降沿。
    ・Ω 最小值 TCO=25ns=TDH、最大值 tCO=75ns=tSCLK-tDSU (=1/SCLK-25ns 10MHz)
    (当时钟频率为10MHz 时)
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是正确的。

    此致、

    Rob