This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:如何使用单端模拟输入

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380939/ads4149-how-to-use-for-single-ended-analog-input

器件型号:ADS4149

工具与软件:

您好!

     我一直在我的一个设计中使用 ADS4149、并附上了它的原理图。 我想将其用于单端模拟输入。 您能告诉我是否可以做吗? 如果是、请建议如何操作。

e2e.ti.com/.../ADS4149.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、您好!

    只需将 Vout_N 接地并驱动 Vout_P 在某些情况下、您可能会损失6dB 的动态范围(半满量程或1.0Vpp SE 对2.0Vpp diff)、因为模拟输入现在会减半。 这一切取决于 ADC 的内部输入级以及处理 SE 与 DIFF 输入的设计方式。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

     

    我已经将我使用 ADS4149的原理图附在我的帖子中。 请指出 ADS 4149是否能够同时处理 SE 和 DIFF 输入。 如果需要进行任何其他更改以支持此器件上的单端输入、请告知我们(根据我们的原理图)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、您好!

    我在上面指出、要使 ADS4149处理 SE 模拟输入、应该在原理图上执行的操作。

    此致、

    Rob