This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:内部 INP 和 INM 电路

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509, ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382237/ads5294-internal-inp-and-inm-circuit

器件型号:ADS5294
主题中讨论的其他器件:THS4509

工具与软件:

您好!

我需要为我的设计参考设计使用 ADS5294内部输入电路仿真模型、因为我为此使用 THS4509器件来查看输出以进行测试、

因此、请任何人都向我提供 ADS5294仿真模块的内部输入电路。

下图是我需要的该内部电路仿真模块、以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们对此没有任何仿真模型。 电路图在随附的数据表中提供。 您可以在所使用的模拟器工具中制作此电路并进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢回复 Sachin、

    但该电路使用 S 和 SZ MOSFET、但我应如何看待该电路的开放栅极点以及应在该 MOSFET 的栅极点实现哪些特性来仿真我的设计。

    此致、

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S MOSFET-开

    SZ MOSFET -在转换阶段开启  

    当 ADC_CLK 为高电平时、可以假设它处于 采样阶段。

    ADC_CLK 当它为 低电平时、您可以假设它处于 转换 阶段。

    我假设您将对采样相位阻抗感兴趣。 在这种情况下,您可以将晶体管替换为电阻值 = ron。  

     

    SZ MOSFET 的开路端连接到共模电位、同时它们不会影响输入的负载。 用户可以将开放端视为高阻抗节点。 -在数据表中给出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sachin 的支持。

    此致、

    苛刻