This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9817:ADS9817's 采样率

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9817, ADS9813, MUX36D08, ADS9120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376463/ads9817-ads9817-s-sample-rate

器件型号:ADS9817
主题中讨论的其他器件: ADS9813MUX36D08ADS9120

工具与软件:

它大约是 ADS9817的采样率。

ADS9817的数据表指出、"该整个系统所有通道都可以实现2MSPS/通道的最大吞吐量"、但其方框图表明、ADC A&ADC B 可以分别使用2个多路复用器。

我需要确认、ADS9817的所有8个通道是否可以同时实现2MHz 采样率? 换句话说、如果 ADS9817在启用所有8个通道时可以输出16MHz 数据?

如果是、是否每组中的每4个通道不同时采样?

更重要的是、ADS9813似乎非常适合8个通道 的2MHz 同时采样、它什么时候可以发布?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问! ADS9817中有两个 ADC 内核、因此一次可对2个通道同时采样。 因此、ADC A 中的通道1和 ADC B 中的通道8将以2MSPS/通道的速率同时采样、ADC A 中的通道2和 ADC B 中的通道7将依此类推。 所有8个通道均始终启用。

    ADS9813将以2MSPS/通道同时对全部8个通道进行采样。 它已发布、请 在此处查看产品文件夹。

    您希望将此 ADC 用于什么应用?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samiha

       感谢您的答复!

       我想再次核实:8MSPS 是每个 ADC 内核的实际总采样率? 如果将内部结构作为黑盒、ADS 9817将在一秒钟内输出16M 个样本(每个通道2M 个样本、无论同时采样问题如何)、我对吗?

      对于 ADS9813、我经常观看、我在 TI.com 上看到了它的数据表。 但其发布状态始终为预览状态、我无法购买、甚至无法申请样片。  没有人能告诉我预计的正式发布日期。

      我将 ADS9813作为我用于 DAQ 应用的最佳选择(根据需要2ms/s)、如果一个月内还没有发布可以购买、那么 ADS9817将是我唯一的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CJ:

    是的、每个 ADS9817内核都支持8MSPS 的 采样率、但由于每个内核都通过4个通道进行多路复用、因此 ADC 内核每秒采样2M 样本。 有一个即将发布的变型器件、其中每个内核只有一个通道、采样速率为8MSPS。 但该器件总共只有2个通道。 请告诉我这是否会有吸引力。

    使用 myTI 帐户登录后、可通过此处的产品页面订购 ADS9813器件。 是否不会填充此页面?

    您需要多少器件?何时使用? 我们计划在~9月之前完全发布器件、但您现在可以订购器件。 如果您在订购时仍然遇到问题、敬请告知。

    为了更好地了解您的用例、您的 DAQ 系统是否是测试仪设备的一部分?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samiha

    ADCore 每秒采样2M 个样本(每通道还是总共4个通道?)

    根据您的说明、虽然 ADS9817内核能够提供8MSPS 的速度、但实际上可以在2MSPS 的速度下工作? ADS9817每秒输出4M 个样本? 如果是、我需要 ADS9813以实现  每秒16MSPS 的总吞吐量。

    8MSPS 的新型 ADC 对我们很有吸引力!

    我已经登录、无论 TI.com 还是 TI.com.cn、ADS9813订购的网页都持续显示"缺货"

    My DAQ Board 是由 ARM+FPGA+ADC 组成的独立系统、与 NI 的 sbRIO 类似;该板旨在应用于电网领域、构建一个大型天奇分布式 DAQ 系统。

    我们的团队通常使用 OP+MUX36D08/ADG506+ADS9120、但 MUX36D08/ADG506对温度太敏感、我们必须使用冷却风扇。 此外、多通道线性度和一致性不是很令人满意、这会导致非常严格的校准工作。

    ADS9817&ADS9813是一种对我们非常有吸引力的一体式架构。 当注意到 ADS9813时、我们只要花一秒钟时间进行升级即可。

    在中国的电子电网如此庞大的领域、我们至少每年需要1k 个器件。

    在接下来的3个月中、我们将重点开发2块使用 ADS9813 6皮秒(每块板24通道)的测试板。 我们必须在9月之前完成整个调试工作。

    非常感谢您能够联系并帮助解决订购问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CJ:

    感谢您的参与! 是的、ADS9813似乎更适合您、因为该 ADC 可同时对所有8个通道进行采样。  

    8MSPS ADC 在同一应用或另一个项目中是否有用?

    我们已就您看到的"缺货"状态联系 TI 商店。  我会在下周早些时候向您通报订购错误的最新信息。 我们将解决该问题。  

    同时、我们还 拥有一个 ADS9813评估模块(EVM)、它可以与我们的 FPGA 控制器卡 TSWDC155EVM 连接。 如果 EVM 有助于调试、请随时订购 EVM。 对于此 ADC、我们还有一些 可能会对您有用的 FPGA 接口示例代码。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    8MSPS ADC 在我的另一个实际上需要~5MSPS 速率的项目中非常有用。

    ADS9813订购问题是否有任何更新? 它在 TI 商店中仍然显示"缺货"。

    我们急于订购几个 ADS9813芯片。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CJ:

    我懂了。 另一个需要~5MSPS 的项目是哪种应用? 项目评估阶段需要多少个器件?  此外、您今年还需要多少款器件?

    是的、我们几乎已经解决了这个问题。 我将通过电子邮件向您发送一个链接、以便您在明天早些时候订购这些器件。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CJ:

    还有一个问题、出于好奇心、您想使用 ARM + FPGA + ADC 组合来仿真哪个 NI sbRIO 电路板?

    此致!
    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了多个 sbRIO 板和 cRIO 器件、例如 sbRIO-9626/27、cRIO-9035/38/45;  

    sbRIO 的缺点是、 AI 通道都是采样率低的扫描类型、而 cRIO 成本太高。 重点关注两者的架构、即 ARM+FPGA+ADC