This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800:LVDS

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1383439/adc12d1800-lvds

器件型号:ADC12D1800

工具与软件:

您好!

我想将此 ADC 的 LVDS 差分 O/PS 连接到使用 HP IO 组的 Virtex Ultrascale Plus FPGA。

下面是来自 ADC 数据表。  

下面是 Virtex UltraScale FPGA HP IO 组特性(链接):表19

1. 交流和直流耦合的差分 ADC 输出的共模电压是多少? 它是否与上面突出显示的 FPGA 接收器特性匹配?

2.根据 FPGA 产品说明书、FPGA 的差动模式规格 最大为600mV。 这是不是一个与 ADC 输出集成的问题?
我们之前已在使用同一 ADC 的较旧设计中使用了 Virtex6、但未发现任何问题。 但是、由于我们要开发新的 FPGA、因此我们需要确保这一点。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    LVDS 共模电压默认为0.8V。 如果您看到引脚 B1 (VBG)的说明、则会发现如果此引脚连接到逻辑高电平(即连接到 V_A)、则 LVDS 共模电平更改为1.2V。

    输出摆幅通过寄存器0x0位13进行调节和编程。 如果此位为高电平、则输出摆幅将为670mVpp。 如果此位被编程为低电平、则输出将摆动500mVpp。 此寄存器位的上电复位值为1、因此当器件上电时、您将暂时在 LVDS 接口上接收670mVpp 的数据。 这将一直持续到您将此位写为0为止、此时接口将切换到500mVpp 模式。 您必须查看脚注3中提到的 Virtex US+最大值部分、以查看此670mVpp 是否会损坏器件。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    在同一表中、VIDIFF 最大值为600mV。

    数据表中未提及 VDIFF 的其他最大限值值: 链接

    有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandini

    如果您看到脚注3、它表示您可以降低共模以应对更高的摆幅。 我曾提到 ADC 的功能。 我不知道 FPGA 有什么功能。 我不支持 Xilinx 器件、不会在数据表中查看确切的详细信息。

    谢谢、Chase