This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:ads7138qrterq1

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1383004/ads7138-q1-ads7138qrterq1

器件型号:ADS7138-Q1

工具与软件:

您好!

请向我发送流程图、说明如何读取 ADC 值、如何从哪些寄存器读取 ADC 值?

谢谢!

Chuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuan:

    感谢您的提问! 我们将在几天内与您联系、因为我们因7月4日假期不在办公室。 谢谢!

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuan:

    以下是在手动模式下配置器件并从器件读取的过程。 数据表的第8.4.2节对这一点进行了更深入的介绍。

    这是从 SDA 引脚上的器件读取输出数据流的序列。

    您还可以选择从寄存器组中读取每个通道的最新转换。 请参阅 数据表的第8.6节、找到与所需操作相关的寄存器。  

    要读取和写入寄存器、请遵循数据表第8.5节中所述的格式。 如果您在此方面需要其他帮助、请告诉我。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 读数是否来自这些寄存器 MAX_CH0_LSB、 MAX_CH0_MSB、MAX_CH1_LSB 、MAX_CH0_MSB 等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuan:

    否、这不表示器件当前正在捕获的数据。 这将是 自上次读取寄存器以来来自给定模拟输入(CHx)的最大值。

    给定输入通道的最新值位于 RECTORY_CHx_LSB 和 RECTORY_CHx_LSB 寄存器中、其中 x 表示输入通道。 请注意、由于该器件输出12位数据、因此完整的转换值分布在两个8位寄存器之间。  

    不过、实时数据是使用上述序列从 SDA 引脚读取的。

    此致、
    Joel