This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7823:AMC7823 GPIO 寄存器配置

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1383961/amc7823-amc7823-gpio-register-configuration

器件型号:AMC7823

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我正在使用包含 AMC7823芯片的 FMC150数据转换器。 我试图启用芯片上的 GPIO 引脚以驱动外部风扇、但配置寄存器时遇到困难。 我对这两种格式感到困惑。 我应该遵循哪一个?

有人可以帮忙吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:

    在这种情况下、您将使用这两个序列。 首先、您将发送 您附加的第一张图片。 该字段指示命令是否为读取/写入以及寄存器地址。 然后、您可以发送第二张图片信息以配置寄存器。

    例如:
    0x0280设置寄存器(写入、页0、GPIO 寄存器)、然后将您的16位数据发送到 GPIO 寄存器。 0xFFFF 会将 GPIO 引脚设置为 GPIO 模式、所有输出= 1。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    谢谢!
    Erin