This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14DL3200EVM:FPGA 源代码

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1373985/tsw14dl3200evm-fpga-source-code

器件型号:TSW14DL3200EVM

工具与软件:

之前 TSW14DL3200EVM 源代码的链接似乎已过期。 我想知道我是否可以获得另一个链接? 我们需要能够直接使用 FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    之前谁提供了此链接? 我将对其执行 ping 操作以刷新链路。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我不确定之前是如何注意到这一点的、但 TI 似乎已经不再与进行 FPGA 开发的公司合作、他们不再像  三个月前那样分发这里提到的源代码、虽然好像不存在、因为 此人 据说通过电子邮件收到了下载链接、所以可能是最近才发布的。 此时、我们已经完成了开发工作 、让开发板自行工作、但如果可以获取源代码、我们仍会为了进行比较而想获取该源代码。  

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    我将 Ping Rob。 持续关注。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    我会向您发送一封单独的电子邮件、其中包含要下载的驱动器链接。

    谢谢!

    Rob