This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3422:ADC 输入上的高频杂散

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1383473/adc3422-high-frequency-spurs-on-adc-input

器件型号:ADC3422

工具与软件:

您好!

我们正在开发射频接收器、包括 I/Q 解调器和 TI ADC3422转换器。

解调器的模拟 I/Q 输出通过一个非常简单的交流耦合无源网络馈送到 ADC 输入、并在 ADC 输入端提供正确的共模电压。

器件可以工作、但会在采样率的高频倍数处接收到一些杂散。

问题似乎与 ADC 输入端存在高频采样率倍数相关;解调器的 I/Q 输出端会出现不必要的信号、并且由于内部芯片泄漏、也会在一定程度上发生衰减。

下面只举几个数字:

FS = 49.104 MHz

杂散频率= fs * 24 = 1178.496 MHz

想法是在 ADC 输入端放置一个低通滤波器。 这是减少这些杂散的正确方法吗?

谢谢

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    这些杂散的水平是多少(以 dBFS 或 dBc 为单位)? ADC 在此频率下不应有任何杂散、因此它来自时钟源、更可能来自输入信号。 如果您决定过滤时钟信号、请使用带通滤波器。 可以使用低通滤波器对输入进行滤波、以帮助减少这些从 Rx 链中其他某个位置拾取的杂散。 您是否能够从高性能、低噪声信号发生器直接提供射频信号?

    谢谢、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    也许我最多没有表达这个问题。

    信号链由解调器(IQ 输出)和 ADC (ABCD 输入)组成。

    由于 ADC 以采样率在输入端运行、对电容器进行开关、并且解调器输出阻抗不是很低(大约1k Ω)、因此 ADC 输入端存在不需要的信号分量(及其倍数)。 对于 ADC 来说、这不是问题、因为它是正常运行。 但是、高频分量(在本例中为24 * fs)通过无源网络反向传递、以实现交流耦合和直流偏置设置、因此出现在解调器的 IQ 输出端。 由于在高频时、解调器在 IQ 输出和射频输入级之间的内部隔离非常有限、因此元件向接收器输入(在类似频率下进行调谐)泄漏、然后被接收。

    基本上、应滤除解调器到 ADC 信号路径上的高频元件、以避免此环路。  

    谢谢

    Andrea