This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:抽取后的 LVDS 共享和数据速率

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382565/afe5809-lvds-sharing-and-data-rate-after-decimation

器件型号:AFE5809
主题中讨论的其他器件:AFE58JD18

工具与软件:

大家好、团队成员:

问题1.

当 ADC 直接驱动 LVDS 输出引脚(即绕过数字解调器)时、每个输入通道可以驱动其相应的 LVDS 对、LVDS 对上的数据速率为 FS * 14bps、其中 FS 是采样频率、每个样本14位。

此外、来自8个输入通道的数据还可以从4个 LVDS 对输出、而每个 LVDS 对上的数据速率翻倍、即高达 FS * 14 * 2bps。

限制是多少

CH1 + CH2   至 LVDS3 (D3P/N)

CH3 + CH4   至 LVDS4 (D4P/N)

Ch5 + Ch6   至 LVDS5 (D5P/N)

ch7 + ch8   至 LVDS6 (D6P/N)

 

以上是正确的吗?

 

问题2.

我更倾向于减少 PCB 布线、而且我不希望 LVDS 上具有更高的数据速率。 所以我决定使用数字解调器。 使用数字解调器时、每个2个输入通道也可以共用1个 LVDS 对。 但共享规则似乎改变如下

CH1 + CH2   至 LVDS1 (D1P/N)

Ch3 + Ch4   至 LVDS3 (D3P/N)

Ch5 + Ch6   至 LVDS5 (D5P/N)

ch7 + ch8   至 LVDS7 (D7P/N)

 

我最关心的是、能否使用较大的抽取因子 M 显著降低数据速率?  也就是说、只有有效的下采样数据通过 LVDS 线路传输。

例如  (FS /M)* 2 * 16 * 2

其中 (fs /M)是抽取后的等效采样率、* 2 (每个样本 I/Q 2数据)、* 16 (每个 I 和 Q 数据16位)、最后* 2表示共享同一 LVDS 对的2个相邻通道。

 

对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)是的,你是对的。 在2X 模式下、LVDS 数据速率将提高。(2x)  

    2)不幸的是,数据速率不会降低,因为这些数据将附加零。 您可以参考数据表中关于此的表13。 仅当 M>=4时、通道数才能从8减少到4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你告诉我的真相,虽然感到非常伤心...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仍在决定器件、则可以考虑下一代器件 AFE58JD18 (16通道)、其中您可以在更高的抽取因子下减少通道数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。 我会研究它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Sachin、ć

    从 TI 下载的 AFE58JD18的 pdf 手册似乎是初始版本。 如何获取完整版本?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张

    由于这是保密协议的一部分,只有短版本可在 Web 上获得。 请将邮件发送至 ultrasound_rx-support@list.ti.com 。