This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:需要示例代码

Guru**** 2983840 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1384654/afe4950-need-example-code

器件型号:AFE4950

工具与软件:

你(们)好  

我的客户希望实现下面的结构、您能提供示例代码吗?

图1显示了我们的 PD 和 LED 结构、图2是从 PD1到 PD2的时序示例。 我的客户希望从 PD1实施到 PD4。  

 

图1.

   

 

 

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    请 要求客户使用 AFE4950寄存器生成 Excel 工具来实现其配置。 可以从 Secure 文件夹访问 Excel 工具。

    由于 器件 AFE4950是在选择性披露下共享的、因此如需后续查询、请联系邮件列表  biosensing_afe-support@list.ti.com