This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:ADC3683EVM

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683EVM, ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382979/adc3683evm-adc3683evm

器件型号:ADC3683EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3683

工具与软件:

我在 NASA 肯尼迪航天中心工作。  我们的一个研究团队想要购买器件 ADC3683EVM 进行实验室设计工作。  NASA 要求原产国授权购买此物品。   是否有人可以为 ADC3683EVM 提供 COFO?   

谢谢!  

Avis Upton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avis:

    我从未听说过这份文件。 您是否需要 EVM 制造和组装位置证明? 或 ADC3683器件本身?

    此致、

    Rob