This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS809:ADS809Y 12位 ADC 已停产

Guru**** 2924250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382011/ads809-ads809y-12-bit-adc-eol

器件型号: ADS809

工具与软件:

您好... 我想知道此 ADC ADS809Y 的更换部件、请告知、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    请查看 ADC3544。 这将是对 ADS809的良好交叉/更新。

    www.ti.com/.../adc3544.pdf

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rob、ADC3544是一款14位40引脚 WQFN、您是否有接近 ADS809的引脚对引脚直接替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    遗憾的是没有。 ADS809最初是一款非常旧的 Burr-Brown 器件。 这是在2000年 TI 收购时继承而来的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob、这款标准的 ADC12C08012位、65/80MSPS 、我们的分销商推荐这款产品、请告知...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你说什么? 我们正在等待您的建议...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tom Hendrick、您能否告知 Rob 是否正确? 我们正在等待这么长的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    很抱歉您感到沮丧、但请记住、上周是美国的公共假日周、TI 已关闭、我们中的大多数人是该周的 OOO、甚至现在仍然是这样。

    如果您仍需要更多帮助、请避免在公共论坛上做出类似回应。

    如果我们能以专业和尊重的态度进行沟通、我将不胜感激。

    将来、如果您在选择器件时需要帮助、请转到 TI.com 并查看 HS 转换器参数表下方、以帮助找到合适的替代器件。

    www.ti.com/.../products.html

    此致、

    Rob