This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:关于针对桥接应用的 ADC

Guru**** 2976890 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS1261, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1383141/ads131m04-regarding-adc-for-bridge-application

器件型号:ADS131M04
主题中讨论的其他器件: ADS1261、 ADS1260

工具与软件:

我在下面提问

1.我计划在以下条件和图片下使用 ADS131M04 ADC 进行数据处理。

    - RTD PT100 6通道, 惠斯通电桥电路

    - 4~20mA 4通道

我参考了该设计的"技术文档"中的"电桥测量基本指南"部分。 然而,我看到了布莱恩的评论,并想了解他的评论背后的具体原因。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1338699/ads131m02-bridge-type-pressure-sensor-application/5098376?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS131M04%20%20bridge%20measurement#5098376

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1338699/ads131m02-bridge-type-pressure-sensor-application?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=adc%2525252520%2525252520bridge#

2.您能推荐一个低成本的零件,可以实现这一目的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    我对迟交的答复表示歉意。 Bryan 已经在帖子中提到了不建议将 ADS131M0x ADC 用于桥接器应用的原因、您在强调过。 为了涵盖电桥和 RTD 温度测量、ADS1260/ADS1261 是具有 RTD 温度测量所需的 IDAC 电流源的最佳器件。 另一个替代器件是 ADS124S08。

    BR、

    戴尔