This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC102S085:单通道选择建议

Guru**** 2930660 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1385486/dac102s085-single-channel-selection-recommendations

器件型号:DAC102S085
主题中讨论的其他器件:DAC53002

工具与软件:

TI 人好

目前、我的客户有机会更换 ADI AD5338 USE TI 芯片。 客户希望将此 DAC 用于手持便携式设备中、所以存在空间和成本限制、目前客户希望选择单通道产品、是否可以推荐小尺寸、低成本(小于3.2*4.9)的单通道 DAC。 非常感谢。 AD5338的性能始终如一。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    感谢您联系我们。  

    DAC53002将是一款出色的器件。 它采用3x3 QFN 封装、功耗更低(每通道35uA 与每通道80uA)、价格更低(1.176美元与2.56美元相比)。 此外、这是我们智能 DAC 产品系列的一部分、因此包含所有智能 DAC 功能。  

    有关单页概述、请参阅本演示的幻灯片55。  

    如果您需要任何材料/支持、请告诉我。  

    谢谢!  

    Illia Volkov