This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:35°C 和55°C 下的 MTBF 计算

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1385502/ads131m04-mtbf-calculation-at-35-deg-and-55-deg-celsius

器件型号:ADS131M04

工具与软件:

请在35°C 和55°C 温度下按照 MIL-217F-2器件应力标准提供 ADS131M04IPWT 的 MTBF 值。 需要考虑的功率耗散为 0.0000033W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从产品文件夹中找到如下所示的 ADS131M04 MTBF 数据信息 订购和质量 TI.com 上的"Resource Variant"页面、然后单击 查看或下载 链接  质量可靠性和封装信息 列中。

     输入 ADS131M04IPWR 的器件型号后、您也可以在以下链接的 MTBF/FIT 估算器页面中找到该器件:

    MTBF/时基故障估算器

    BR、

    戴尔