This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7067:有关采集时间的数据表信息

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7067, ADS7066, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382685/ads7067-datasheet-information-on-acquisition-time

器件型号:ADS7067
主题中讨论的其他器件: ADS7066、 OPA320

工具与软件:

大家好!

在 ADS7067的数据表中、请参阅第6.6章中的时序要求、采集时间为300ns

查看通道8.2.2.1的计算结果、其中显示为800ns、而不是300ns

-->计算是否正确? OPA235是否仍然具有足够的带宽并且适合应用? 是否也有用于 ADS7067的 EVM?

感谢您的支持、

Dardan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dardan:  

    感谢您提出这个问题、我将与团队讨论、并确保我们在数据表上进行更正。  

    在计算中、它应该是300ns 而不是800ns、基于这一差异、BW 应该更接近~Ω 18.7MHz。 数据表和 EVM 上推荐的运算放大器是 OPA325、这不足以以全带宽/采样速度运行。  但是、您提到的 OPAx350具有用于 ADS7067的带宽功能。  

    就该 EVM 而言、ADS7066和 ADS7067引脚对引脚兼容、它们之间的唯一区别是采样速度、这意味着可以使用同一个电路板替换和评估该器件。 不过、它仍将受限于 ADS7066的带宽。 由于这些器件非常相似、目前没有为 ADS7067再制造一个 EVM 板的计划。  

    如果您可能问、这款更高带宽的 EVM 需要在哪种设置? 或对吗?  

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    感谢您的答复。 这对我们很有帮助。  
    您还可以推荐一款适用于此 ADC 电流消耗较小的运算放大器(ADC 缓冲器)吗? 我们使用该带搜索低于1mA 的内容。  

    此致、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我已经在办公室里呆了几天了。 我可以找到的具有带宽和低电流的最接近的器件是 OPA320、其 Iq 为 OPA/Ch 1.45mA、BW = 20MHz。 这样可以吗?  您的系统的功率预算是多少? 还有其他 ADC 功耗更高、但其中包含集成驱动器、如果您对此感兴趣的话?

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yolanda、

    我们的设计目前已准备好进行生产。 因此无法选择新的 ADC。 我们将尝试几个具有更高带宽的运算放大器。  

    感谢您对 OPA320的建议。  

    感谢您的支持!

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael!  很乐意提供帮助!

    此致、  

    Yolanda