This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:材料

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382446/ads1278-materials

器件型号:ADS1278

工具与软件:

您的数据表中的描述是: Creramic 四方扁平封装,扁平引线钎焊到非导电的拉杆,密封金属盖,引线是镀金的

我需要知道使用的材料。

引线由哪些合金制成?

引线的镀金下方是否有镍底板?

盖子是由什么合金制成的?

盖子是否已镀层?

在盖子和包装之间使用哪种合金作为接缝密封胶?

引线和拉杆之间使用的是什么钎焊合金?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    欢迎加入 TI E2E 社区!

    如果您转至产品文件夹页面并向下滚动至"订购和质量"部分、则可以单击"质量、可靠性"列下的"查看或下载"链接来查看器件的材料成分。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这没有帮助。 我只需要回答我的问题。 不是 RoHS 材料声明页面。 我们制造空间硬件、我们需要了解我们在装配体中放置的材料。 我预计这将有 Kovar 铅镀镍和金。 也许盖子也是 Kovar、盖子连接由金锡焊料制成。 引线是否有锡涂层或镀金。 如果你不会分享,因为它是专有的,那么说,我们将决定从那里做什么。

    Glenn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    您能否提供需要这些信息的特定可订购器件型号?

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    以下是您为 ADS1278MFFQ-MLS 可订购产品申请的特定数据:

    引线由哪些合金制成?

    • Niau

    引线的镀金下方是否有镍底板?

    • 有

    盖子是由什么合金制成的?

    • 这是一个陶瓷盖子

    盖子是否已镀层?

    • 否

    在盖子和包装之间使用哪种合金作为接缝密封胶?

    • AUXn (焊接)

    引线和拉杆之间使用的是什么钎焊合金?

    • 这是一个非导电连接杆(Niau)

    此致、
    Keith