This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:REFP0和放大器;REFN0最大电压范围

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1385131/ads125h02-refp0-refn0-max-voltage-range

器件型号:ADS125H02

工具与软件:

您好!

您能告诉我 REF0和 REFN0的最大输入电压范围是多少吗?

我在数据表中找不到相同的内容。

谢谢、此致、

Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、南俊达、

    您可以在 数据表的7.1绝对最大额定值表部分找到相关信息。  

    可以在数据表中的7.3建议运行条件表中找到正常运行时 REFP0/REFN0的电压范围。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale、

    错过了这个。