This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5401:温度传感器

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382464/ads5401-temperature-sensor

器件型号:ADS5401

工具与软件:

团队、

我的客户向我们询问 ADS5401的温度传感器。
1. ADS5401中温度传感器的精度如何?
2.客户如何将寄存器0x2B 值转换为摄氏温度? -这可以在 这里回答

谢谢!
Wasa Nobuhiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wasa:

    如果数据表中未提供温度传感器的精度、则该集成式温度传感器仅用于为客户提供相关测量值。 他们需要使用外部温度传感器器件、以获得更高的精度和真正的相对温度测量结果。

    对于问题2、是的、这是答案。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    客户在一个电路板上使用多个 ADS5401、其中一个表示不同的值。 这就是客户问我们这个问题的原因。 我正在向客户确认在特定设备上可以看到多大的差异、以及这种现象是否始终发生。

    数据表上没有精度信息。 您是否有任何设计目标或变体数据?


    谢谢!
    Wasa Nobuhiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wasa-San:

    让我做一些检查,请给我几天时间来回到你。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wasa-San:

    遗憾的是、温度精度未指定、因此我们无法专门对精度进行评论。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rob。
    让我与我的客户交谈、并在需要时与您联系。

    此致、
    Wasa Nobuhiko